This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:规格 OUTA 和 OUTB 的绝对最大额定值

Guru**** 2520730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424, UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209857/ucc27424-specifications-absolute-maximum-ratings-of-outa-and-outb

器件型号:UCC27424
主题中讨论的其他器件: UCC27511

大家好、

我们是否会 在 UCC27424数据表中提供 OUTA 和 OUTB 的绝对最大额定值?   

我可以在以下 UCC27511数据表中找到该值、但不能在 UCC27424中找到

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们在 UCC27424中没有说明这一点。 我们指定的只是闩锁保护:

    我认为该规范认为该器件可以处理关于500mA 的电流注入。 过冲/下冲可能导致这种情况。  

    谢谢。

    A·M·