This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3433-QDBVR EP:REF36500QDBVR

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209949/ref3433-ep-ref35500qdbvr

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:REF35

您是否可以通过5V 电源使用 REF35500QDBVR 工作电压5V 基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duong  

    您应保持 VIN >= Vout + VDO (压降电压)

     负载电流5mA 时、REF35的压降为120mV ;负载电流10mA 时、压降为250mV。  

    此致

    Trailokya