This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:咨询输入下拉电阻器值

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210043/ucc27712-input-pull-down-resistor-value-consult

器件型号:UCC27712

大家好、

请问 UCC27712内部框图中 HI/LI 引脚的输入下拉电阻的值是多少?

客户在 HI/LI 输入引脚外部各向 GND 施加了一个10k Ω 电阻。 我发现我们的参考设计和原理图不建议使用该电阻器。 是否会影响 UCC27712的输出信号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rebecca、

    我查看了数据、发现在室温下、5V 时的输入电流似乎约为13uA。 这意味着下拉电阻约为400kΩ。 它还随温度发生很大变化;您可以在数据表的该规格中看到:

    INH 会随温度变化很大。

    添加外部电阻器不会产生太大的影响。 主要区别在于、它需要更多电流才能保持偏置高电平;电流值大约为500uA、而不是大约13uA。 对于大多数控制器来说、这可能不会产生任何影响。

    谢谢。

    A·M·