This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:平衡期间 AFE 采样精度的影响

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208968/bq76952-bq76952-effect-of-afe-sampling-accuracy-during-balancing

器件型号:BQ76952

您好  

我有疑问需要您的帮助。

通过将软件配置为打开奇数或偶数电池平衡功能、不仅会影响电池15的采样误差(有关详细数据、请参阅下图)。 因此、在平衡期间、不能仅针对电芯15补偿采样精度(n * 35uA* 100Ω/ 1000=3.5(mV)* n)。 对其他电芯的采样精度产生影响的原因是什么? 它是否与规范中的描述不一致? 如何避免采样错误对其他电芯的影响?

,1 μ F 来打开 ODD 电池平衡、、然后影响电池5、电池7、电池9、电池11、电池13 电池15的采样精度。

, ,打开偶数电芯平衡、、然后电芯6、电芯8、电芯10、电芯12 电芯14采样精度会受到影响。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您能否测量电池输入的电压以及 AFE 引脚的电压? 最好记录该电压测量值、并查看它们在电池平衡时是否不同。  

    我认为在电池平衡期间影响电池测量的唯一因素可能是输入引脚上的齐纳二极管。 这些齐纳二极管的额定电压为7.5V、而电池电压可能会升高至7.5V、从而打开二极管并导致电压下降。 最好 移除齐纳二极管、看看它是否能解决问题。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我正在与我的团队进行讨论、结果表明 BQ76952在 COV/CUV 检查期间具有测量干扰。 对此进行了更详细的讨论。 删除了电池平衡应用中的第2.5节 注意:

     此外、为了帮助读取电压、可以在输入单元引脚中使用较小的 RC 滤波器。



    针对此问题的权变措施是在平衡时忽略三个测量值中的2个。

    此致、
    何塞·库索  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    • 这是我客户的案例。 此教程。 是前一个。 在新设计中、它们用连接到 GND 的电容器来替换输入端之间的齐纳二极管。 该电容器有什么影响?   
    •  客户设计中的 RC、100Omega/220nF 与我们的演示相同。  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh:

    请在新主题中发布该问题。 这只是为了更好地跟踪线程、而不是讨论多个主题。

    请将原理图包含在新主题中。

    此致、
    何塞·库索