您好
我有疑问需要您的帮助。

通过将软件配置为打开奇数或偶数电池平衡功能、不仅会影响电池15的采样误差(有关详细数据、请参阅下图)。 因此、在平衡期间、不能仅针对电芯15补偿采样精度(n * 35uA* 100Ω/ 1000=3.5(mV)* n)。 对其他电芯的采样精度产生影响的原因是什么? 它是否与规范中的描述不一致? 如何避免采样错误对其他电芯的影响?
,,1 μ F 来打开 ODD 电池平衡、、然后影响电池5、电池7、电池9、电池11、电池13 电池15的采样精度。

, ,打开偶数电芯平衡、、然后电芯6、电芯8、电芯10、电芯12 电芯14采样精度会受到影响。

正在等待您的回复。
谢谢
星形