This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:输出电压异常

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205343/lm5176-output-voltage-is-abnormal

器件型号:LM5176

您好

使用 LM5176的客户新设计存在一个问题、即无论如何调节输出电压、它都只能输出8.4V

随附示意图是否有任何需要调整的地方?

谢谢

e2e.ti.com/.../LM5176-aa.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您能否填写 Excel 快速入门计算器(https://www.ti.com/lit/zip/snvc208 ),以便对所有组件进行初步检查? 输出电压是始终低于目标电压、还是在负载电流达到特定值时输出电压会下降? 能否提供 Vout 信号、CS 和 FB 引脚的屏幕截图? 电感器 L25、L26、L27是否已组装、您能否说明它们的角色? 我们期待收到您的回复。  

    此致、
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gareth Ou,

    由于我们没有收到您的反馈、我希望您能够解决该问题。 我现在将关闭该主题。 如果我的假设不正确、请在下方发布或启动新主题。

    此致、
    布里吉特