This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:低温条件下的行为

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208945/lm5175-behavior-at-cold-temp-condition

器件型号:LM5175

您好、团队成员:

我的客户已在极低温(-40C)条件下测试了 LM5175。

他们知道其接近绝对额定值、并且 IC 可能会损坏。

BTW、LM5175在-20°C 或-30°C 温度降低时如何运行? 如果温度降低、预计哪种故障会造成永久性损坏?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    只要在允许的运行条件下运行器件、就不会发生损坏。

    因此、如果您在-20或-30度下运行、则没有问题。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    如何确定工作温度范围?  

    是否仅发布了通过测试的 IC?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    每个元件都满足了电气特性中给出的最小和最大参数、包括温度范围。

    每个组件都在生产中进行了测试。

    此致、
    布里吉特