请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 您好、团队成员:
我的客户已在极低温(-40C)条件下测试了 LM5175。
他们知道其接近绝对额定值、并且 IC 可能会损坏。
BTW、LM5175在-20°C 或-30°C 温度降低时如何运行? 如果温度降低、预计哪种故障会造成永久性损坏?
此致、
奥斯汀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.