This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:启动期间的峰值电流限制(Vin=2.0V、Vout=3.0V)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203613/tps63900-peak-current-limit-during-startup-vin-2-0v-vout-3-0v

器件型号:TPS63900

大家好!

您可以吗?如果我们向 TPS63900提问、

当我将 TPS63900用作从 Vin2.0V 生成 Vout3.0V 的升压直流/直流转换器时、它不能正常工作。

(请参阅下图)

  1. 输出电流
  2. 输入电压
  3. 输出电压

输入电压:2.0V

VOUT:3.0V

输入电流:无限(Rcfg1:20.5kΩ、Rcfg2:0Ω)

通过图可以看到、Vin 电压大于 UVLO 阈值电压(1.8V)。

此外、我们还使用稳定的电源。

如果我在启动时将其升高到2.4V 以上至2.0V、则可以正常工作。

在以 Vin=2.4V 启动后、然后(启动后)可以将 Vin=2.0V 降低。

根据这些东西、可以想象它取决于启动时的电流限制。

(1)当 Vout 为3V 时、Vin 的值应该是多少?

(2)当输入电压为2.0V 时、启动时的输出电流应该是多少?

 如果您有任何建议、您能告诉我们吗?

此致

福永隆介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    感谢您使用 TI 器件。

    那么、即使在输出电压未得到调节时也会有一个输出电流? 这是我们 EVM 上的一个实际系统、还是仅仅一个测试基础?

    是的、在启动期间、电流限值将降至更低值 、如数据表的第6.5节所述、该设计有助于降低启动期间的浪涌电流。

    因此、当 立即连接负载时、可能会触发电流限制、输出电压可能永远不会到达目标电压。 我们是否可以为下一阶段设置延迟?

    附件 是一个简单的计算费用,可以帮助你更好地了解这个人。

    e2e.ti.com/.../2625.D_2D00_D--boost-simple-calculation.xlsx

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    感谢您的确认。

    这是 我们创建的实际系统结果。

    如果您能回答问题(1)和(2)、我将不胜感激。

    (1)当 Vout 为3V 时、Vin 的值应该是多少?

    (2)当输入电压为2.0V 时、启动时的输出电流应该是多少?

    此致。

    福永隆介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    第一个问题是、您是指稳态、而不是启动? 输出电流是多少?

    当 Vin 为2.0V 时、 计算出的输出电流应小于100mA。 或者、电流限制不会更改为更高的限值。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    (1)当 Vout 为3V 时、Vin 的值应该是多少?

    「你的第一个问题,你是说稳态,而不是启动? 输出电流是多少?」

    →它是稳态。

    输出电流为200mA。

    我想知道启动期间的峰值电流限制值(Vin=2.0V)。

    此致。

    福永隆介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    Vin 可能为1.8V、受 UVLO 限制且远离电流限制。

    在基准测试中、当 Vin=2V 高于0.35时启动期间的电流限制。 但考虑到变化,我不知道实际的最小值,需要与我的同事进一步的意见分歧,如果你认为有必要。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    这是必要的。

    因为我们希望将其用作评估的指数值。

    很抱歉给您带来不便。

    但我能请你为我这样做吗?

    此致

    福永隆介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  ***:

    当然、我可以在下周给您反馈吗?  因为始终需要一些时间与设计团队进行讨论。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    没问题。

    我期待收到您的回复。

    此致

    福永市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 福永生:

      启动期间的最小电流限制应为0.24A。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    是否有图表或材料用于说明启动期间的电流限制 与工作环境温度之间的关系?

    此致

    福永市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    很抱歉、我找不到这样的 grad、但0.24A 是一个超温值、对您来说是可以的吗?

    此致

    陶氏