大家好!
您可以吗?如果我们向 TPS63900提问、
当我将 TPS63900用作从 Vin2.0V 生成 Vout3.0V 的升压直流/直流转换器时、它不能正常工作。
(请参阅下图)
- 输出电流
- 输入电压
- 输出电压

输入电压:2.0V
VOUT:3.0V
输入电流:无限(Rcfg1:20.5kΩ、Rcfg2:0Ω)
通过图可以看到、Vin 电压大于 UVLO 阈值电压(1.8V)。
此外、我们还使用稳定的电源。
如果我在启动时将其升高到2.4V 以上至2.0V、则可以正常工作。
在以 Vin=2.4V 启动后、然后(启动后)可以将 Vin=2.0V 降低。
根据这些东西、可以想象它取决于启动时的电流限制。
(1)当 Vout 为3V 时、Vin 的值应该是多少?
(2)当输入电压为2.0V 时、启动时的输出电流应该是多少?
如果您有任何建议、您能告诉我们吗?
此致
福永隆介