This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:电流限制问题

Guru**** 2506685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209725/tps61032-current-limit-problem

器件型号:TPS61032
主题中讨论的其他器件: TPS61033

尊敬的先生或女士:

在对您的 TPS61032RSAR 产品进行原型测试期间、我们收到了5V 1.5A 的电源。 不过、在我们使用相同数据表试验您的 TPS61032PWPR 产品时、不能超过5V、0.5A。 此外、当使用超过0.5A 的电流时、它会烧坏到稳压器。 换句话说、短路保护和电流限制未激活。
原理图设计按照数据表中的建议执行。
同样、这是根据 PCB 设计中建议的布局进行的。 我请您考虑 PCB 的生产、提出您的建议。 我在附件中共享 PCB 布局和原理图。

ÇİFTÇİ·阿

布拉 硬件设计工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abdullah、

    感谢您使用 e2e。

    您是说  TPS61032PWPR 可以正常工作、但 TPS61032RSAR 因采用相同的原理图和布局而损坏了吗?

    您的输入电压范围是多少? 我需要检查 TPS61032是否可以触发谷值电流限制。

    此外、关于布局、输出电容 C24离输出引脚太远、需要将该电容放置在尽可能靠近 VOUT 引脚的位置(如红色矩形)、否则会导致高 SW 电压尖峰、进而可能损坏芯片。

    此致、

    内森   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、感谢您的忏悔、

    无法正常工作的芯片是 TPS61032PWPR。

    我们的输入电压介于3.4V 和3.9V 之间。 根据数据表第6页的最大电压电流表、我们应获得约为2.2A 的最小输出。 但我们会瞬间获得400mA 输出、然后芯片烧毁。


    我将测试您提到的更改并让您知道结果。

    为了从该芯片获得最大效率、SYNC 引脚应该连接到 GND 还是 VBAT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abdullah、

    如果 TPS61032PWPR 无法工作、布局更有可能导致、因为 SOP 封装具有更大的寄生电感、这可能会导致更高的 SW 电压尖峰。

    将 SYNC 连接到 GND 是为了启用省电模式、以便在轻负载下实现更高的效率。

    顺便说一下、根据您的应用条件、我认为 TPS61033也是一款合适的器件、这是一款全新的器件、其成本更低且封装尺寸更小、您或许也可以将其考虑在内。 谢谢。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:感谢您的反馈。

    我们通过您建议的布局更改解决了该问题。 非常感谢