This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:确定纹波生成网络的参数

Guru**** 2812095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208280/lm5166-determination-of-the-parameters-of-the-ripple-generation-network

器件型号:LM5166

您好!

在应用手册中:  为您的 COT 降压转换器选择理想的纹波生成网络

您能否告诉我如何推导(12)(15)(16)(18)? 谢谢。

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    感谢您发送编修。  所有这些都是通过在 FB 引脚上为 COT 运行产生至少20mV 纹波电压来得出的。 这是通过假设 FB 的纹波电压大于20mV 来向后计算的、然后找到所需的电路组件。  

    例如 、在第一个选项中、FB 纹波与 Vout 纹波成正比、Vout 纹波由 Iripple x REST 给出。  然后您可以获得所需的剩余电压以在 FB 引脚上产生>20mV 的电压。  

    希望这一点得到澄清。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的答复。 但是对于(12)、 我仍然不明白它是如何推导的。 您能否解释(12)? 谢谢。

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。  

    数据表中提到、电容纹波应小于电阻纹波、以保持稳定的 COT 运行。  

    假设 Delta_IL 是纹波电流。  

    电容纹波(在占空比结束时变为负值)为 0.5 x Delta_IL x D /Cout、 其中 D=Vout/Vin

    电阻纹波为 Delta_IL x Resr、

    后者应该更大,前者,然后你得到方程(12)。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    很高兴获得您的回复。  

    我怀疑的是电容器纹波的计算。 我认为它是以前计算: 0.5*T*0.5*Delta_IL*0.5/Cout, 其中 T=1/Fsw。  0.5*T*0.5*Delta_IL*0.5是​​下方三角形的面积。

    我弄错了、对吧?  

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    您在上面展示的是总 Vout 纹波计算。 对 COT 很重要的只是占空比内的纹波振幅、由 IC 决定关断时间。  让我重复使用您的图纸、并指出重要期间的时间。

    数据表的作者提到电容纹波将异相、而 ESR 纹波将与电感电流同相。 它是快速近似值。  在导通期间、涉及的电荷交换将为 Q =0.5x Delta_IL x D/FSW。  在电容器上、它与 Q/Cout 的纹波有关。  他使用 eq (12)的指导原则是防止电容纹波过影 ESR 纹波。   

    希望这一点得到澄清。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我了解。 感谢您的耐心。

    此致、

    查理