This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:12V 输入的具有软启动的 EFUSE

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209839/tps2597-efuse-with-soft-start-for-12v-input

器件型号:TPS2597

您好、该板在12V 输入电源上具有4600uF 的电容器。 该4600uF 电容器位于 TPS2597的 OUT 引脚上。 持续电流为12V 5.5A。 设计计算器 xls 显示"无干扰启动"为"否"。

但是、如果我遵循数据表的计算、就不会有问题。

根据数据表第9节、我使用以下参数进行计算:I INRUSH = 1A、压摆率= 0.2V/ms、Vin=12V、 Cdv/dt (pF)= 15180、Cout (UF  )= 4600uF、Pdinrush (W)= 6、Tristime (ms)= 55.2

上述计算是否正确?

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    在功率计算中您是正确的、但这是平均功率。 在计算器中、我们将考虑可能导致热关断的峰值功率。 因此、您可以说计算器有点保守。 根据计算器、您可以增大 dVdT 电容以成功启动。 您还可以订购 EVM 并对其进行评估、然后选择 dVdT 电容器。

    此致

    G·库纳尔