This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050SEVM:LMR14050Sq1

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200624/lmr14050sevm-lmr14050sq1

器件型号:LMR14050SEVM

使用 WebBench、它选择了一个物理尺寸非常大的电感器  、这是一个 Vishay 50WQ04FNPBF 、我找到了 一个合理的替代方案、WebBench 让我找到一个替代方案、这个替代方案尺寸更大、但允许我创建一个定制器件。   输入规格并保存后、 不清楚如何使用该器件、即使我关闭并重新打开它、列表中也不会显示该器件。  我希望使用该器件、并检查仿真中发生了什么。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    请允许我将此问题转发给 Webench 团队。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    感谢您报告此内容、您能否与我们分享 WEBENCH 设计链接、以便我们能够重新创建上述设计?

    请使用以下步骤共享设计链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是我打开设计时遇到的问题,我收到了这条 Oops 消息,所以我有3个或4个相同的设计现在就保存了,因为我永远不能打开以前保存的设计,而且每次打开 WebBench 时都必须重新创建它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是我打开设计时遇到的问题,我收到了这条 Oops 消息,所以我有3个或4个相同的设计现在就保存了,因为我永远不能打开以前保存的设计,而且每次打开 WebBench 时都必须重新创建它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计链接 webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    很抱歉给您带来的不便、上述问题似乎是临时服务器问题、因为我可以顺利打开设计。

    您是否可以尝试其他浏览器或隐身模式或清除浏览器缓存并在遇到此问题时进行尝试?

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享以上链接。  为 D1选择50WQ04FNPBF、您是否 希望我们选择尺寸更小的二极管?

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 尺寸越小越好。、这个二极管的尺寸就越大。   我找到了一个我认为应该有效的零件、我想输入允许我创建自定义零件的规格。   但是、在我这么做之后、它从不会出现在列表中、也不给我选择它的选项。  我以为我做错了事,但我不敢肯定它能起作用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    已了解、我们将研究此问题、并会向您提供更新。  

    此致

    沙海恩 ·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    上述问题已得到修复、我们能够为上述共享输入条件(20-28V 输入电压、12V 输出电压、5A)选择尺寸更小的二极管

     以下为参考的 WEBENCH 设计:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign8536.pdf

    我们 现在 还可以 选择 定制二极管器件、请在下面找到带有定制二极管的设计报告

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/WBDesign8536-_2800_cutomdiode_2900_.pdf

    在 TI.com 上发布最新的 WEBENCH 模型之前(暂时截至本月末)、该模型发布后我们将进行更新。

    谢谢

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    TI.com 上现已提供上述更改。

    此致

    沙海恩·S·M