This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704Q1EVM:TPS3704Q1

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209900/tps3704q1evm-tps3704q1

器件型号:TPS3704Q1EVM

亲爱的朋友们。

我们需要监测电解堆单元中的电压窗口。 电池芯的数量大约为100节、这意味着100节串联电压。 单节电池的电压通常应为1.8 - 2.0V。 然后、电池组的总电压为180 - 200V。

我们在搜索 IC 时找到了 TPS3704Q1、但我们不知道它是否可以用于混乱的100个电池。例如、如果可以使用一个单元来监控4个电压、然后使用25个单元来监控整个电池组。 或者、您的哪些产品更符合我们的目标?

我们不需要平衡功能等、因为这不涉及电池。 我们只需要在100节电池中有一节电压低于1.7V 或高于2.5V 时创建警报。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    您可以这样做、只要 VDD、SENSEx 和 RESETx 引脚上相对于 IC 的 GND 引脚(不是堆栈)的电压电平不超过6V。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。