This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:降压仿真

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204966/tps92692-buck-simulation

器件型号:TPS92692
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI、、 TPS92691

客户尝试使用 PSPICE-FOR-TI 对降压配置中的 TPS92692进行仿真(见 DS for TPS92691)、但无法正常工作。

据报道该模型存在一些问题。

有没有人尝试过仿真 Buck 配置?我们是否可以发送任何参考文件?  另外、看起来 Webench 不支持 Buck 配置。

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我们没有采用 TPS92692降压配置进行仿真。  我们在下面的 TI 链接中提供了升压和降压/升压配置中 TPS92692的 PSPICE 仿真。  您可以根据 TPS92691数据表进行修改。  请注意、TPS92691数据表中在图27... CSP 和 CSn 输入引脚是反向的。

    TPS92692数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户反馈:


    我曾尝试使用 PSpice 模型在 PSpice for TI 中对其进行仿真、但由于与模型有关的原因而无法使其运行。 它确实是使用 EVM BUCK-BOOST OPJ 运行的、所以我想它应该遵循不支持降压模式的模型。


    如果大家都可以尝试修改降压稳压器并将其发布到产品页面、那将非常好。

    谢谢!

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的反馈、我们会将其发送给团队。

    谢谢 Tuan