This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:模拟调光放大器;上电行为

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209833/tps92200-analog-dimming-power-up-behaviour

器件型号:TPS92200

您好!

我@使用 TPS92200 D1来驱动 LCD 背光 模拟调光模式下的恒定400mA 电流。 我在 DIM 引脚上~了一个分压器、可以将 DIM 电压设置为0.89V、因此将模拟调光模式设置为 Δ I 412mA。  

我目前正在启动电路板、但看到了奇怪的加电行为。 VIN (12V)首先出现、然后是 DIM 引脚(连接到3V3电源轨的分压器)。 一旦 DIM 引脚电压超过0.65V、降压转换器的输出就会启用。 它峰值大约为8.7V、然后在大约0.25ms 后下降一位(大约7V)。 查看反馈引脚上的电压(通过 Rsense 1 Ω)、它上升到~400mV、转换为400mA、但随后下降到~40mA。  

因此、似乎该器件没有根据 DIM 引脚的电压输出正确的电流。 不知道为什么该部件会如此限制电流?

另外、当我为板加电时、背光会变得很亮一秒钟、然后会变暗。 这种行为是不一致的、并不是每次都发生。 当它发生时、峰值亮度会发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    您能给我展示一下 如何连接设备吗?

    请注意、如果 R_sense = 1欧姆、TPS92200D1的最大输出电流设置为99mV/1ohm = 99mA。

    此致  

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我的错。 我误读了数据表、发现我的感应电阻器太大了10倍。 我将其降低到0.1欧姆、现在我得到了正确的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    您还有其他问题吗? 如果没有、我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    周老师