This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:仿真工具

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205084/tps652510-simulation-tool

器件型号:TPS652510

您好:

我想知道您是否有 TPS652510的一些仿真工具。 我现在正在将其用于新设计。 输入电压介于9-13V 之间、输出电压为1V、5V 和8V。 由于它是移动产品、因此输入的电池电压从13V 变为9V。 1V 和5V 的输出似乎非常好、但当输入降至11V 以下时、8V 输出会变得非常嘈杂。 8V 输出的电流仅为大约0.3A。 我想调整一些参数、例如频率、电感器值和补偿、但最好使用一个仿真工具来启动。

看起来只有 Tina 模型、当我更改某些值时、并没有显示任何差异。 您能给我一些指导吗?

非常感谢。

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您的联系。 TPS652510具有 TINA 平均仿真模型。 当您说有噪声时、您能否分享 Vout、Lx 波形? 实际负载是多少?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我将首先关闭该主题。 如果您有任何进一步的支持需求、请重新打开它。 谢谢!

    BRS

    卢西亚