This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:CS 引脚故障

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209714/ucc28740-cs-pin-fault

器件型号:UCC28740

您好、专家!

   我使用 UCC28740制作了有关两个反激式开关的参考设计。 我测试了 PCB、但出现了问题。 您可以告诉我为什么 VCS 如此大、以及我如何解决它。 波形如下。

 第1通道:上部 MOSFET 的 VDS

 第2通道:较低 MOSFET 的 VDS

 第3通道:VCS

 第4通道:输出电压

此致、

斯凯拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    看起来你正在处理一个项目进行轮岗。 我认为最好从深圳办事处的当地人员开始、让您去、因为设计似乎存在根本性问题。 我团队的一些人也可以提供帮助、但我认为 E2E 论坛不是  调试此问题的最有效方式。

    请 直接通过电子邮件与我联系、我 会 邀请我 的团队协助。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

      当然可以。 Jaden 一直在深圳办事处为我提供支持、如果我需要进一步的支持、我会 直接通过电子邮件与您联系。 谢谢!

    此致、

    斯凯拉