This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:lm3914寿命状态以及10-12.6V 电路确认

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208367/lm3914-lm3914-life-status-and-10-12-6v-circuit-confirmation

器件型号:LM3914
主题中讨论的其他器件:LP5009LP5012

大家好、我正在使用 LM3914V/NOPB SMT 版本开发一个电路。 我对几家供应商的库存进行了调查、发现一家供应商有库存、仅查看了4家供应商。 我还在初始电路设计中使用了 Liakat 和 Murthy 之间的线程。 非常感谢有人来看看。 我已经从 Amazon 订购了一个具有较旧穿孔封装的开发板、并开发了 PCB 以使用 SMT 封装测试此电路。

非常感谢任何审查/指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    幸会。

    我建议您直接将 DIVIDER_LOW 端接地、我认为对于其余部分是可以的。

    此外、我强烈建议您使用我们的新器件、例如 LP5009/LP5012、来创建您的新设计、因为该器件易于使用、并且我们提供 GUI 和 EVM 支持。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、我一定要在该设计中将低端分频器接地。 今天我将尝试在 LP5009上花点时间看看 GUI 是什么样的。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢!