This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3943:未使用的 LED 通道设计建议 EMI/ESD

Guru**** 1742510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208229/lp3943-unused-led-channels-design-recommendation-emi-esd

器件型号:LP3943

团队、您好!  

对于未使用的 LED 通道设计和配置有何建议。 正如我所了解的、开漏输入/输出可以在关闭时保持悬空状态吗?

谢谢!  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jan,ć

    请将未使用的引脚保持悬空。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、  

    客户表示过去对浮针的使用体验不好。 您能解释一下我们建议将它们悬空的原因吗。

    谢谢!  

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    有关该问题的另一个信息。 我们在 EMC 测试过程中使用浮点的体验不佳。 因此、我们更倾向于将未使用的输出以间接方式连接到 GND。 这没问题吧?

    谢谢、此致
    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    什么‘s "糟糕的体验",客户对其有更多详细信息?我不n‘t 认为这是将其接地的好方法。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    我不能n`t 该问题的细节,但我的 EMC 同事说,他在突发测试有问题。  

    为什么将这些引脚连接到 GND 不好? 连接 ro VDD 是否更好? 还是让它们保持悬空会更好?

    如果您认为最好的方法是使它们保持悬空、我将执行此操作。

    谢谢、此致

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    请将其悬空。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题,谢谢!