This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:开关噪声导致 PMBus 发生故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209349/tps546a24a-switching-noise-cause-failed-pmbus

器件型号:TPS546A24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

您好、TI 团队、

我在 设计中使用的是 TPS546A24A。

但当我测量 PMBus 时、我看到了周期性噪声、我发现噪声与开关波形同步。 请查看下图(顶部是 SCL 信号、底部是在输出电感器处测量)

SCL 和 SDA 上的另一个图像噪声

我看到当 SDA 和 SCL 处于低电平状态时、噪声更大。

请参阅下图中的布局

是否有任何方法可以克服此噪声?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您是否看到 PMBus 交易失败了?  您发布的波形似乎显示了一个有效且已完成的 PMBus 读取事务。

    您似乎看到的是、当 TPS546A24A 将 CLK 或 DAT 引脚拉至其本地接地时、PMBus 的接地差分噪声和示波器拾取、 这也是您在运行期间的特定时间在 CLK 和 DAT 引脚上看到较低"低"电压的原因- TPS546A24A 的 CLK 和 DAT 下拉电阻比总线控制器的下拉电阻强得多。

    SMBus 和 PMBus 将 CLK 和 DAT 引脚定义为要求在 CLK 和 DAT 上都具有最小50ns 的干扰滤波、专门用于防止接地差分噪声(如此开关噪声)影响测量。  此外、当拉至低电平时、当总线为高电平时、噪声需要超过800mV 或低于1.35V、然后噪声才会损坏数据传输。

    我看不到您展示的任何噪声接近可能破坏交易的值的任何迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter、

    那么您是对的。 目前、耦合开关噪声不会导致事务失败

    但它没有通过 SDA 和 SCL 的绝对最大额定值。 正如您在波形上看到的、最低电压约为-450mV

    是否发生了任何潜在的损坏?

    我还有一个问题。 如果边缘出现噪声、则会发生非单调问题。 50ns 干扰滤波可以解决非单调问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    但它没有通过 SDA 和 SCL 的绝对最大额定值。 正如您在波形上看到的、最低电压约为-450mV

    是否发生了任何潜在的损坏?

    [/报价]

    您看到的波形是 CLK 和 DAT 引脚、这些波形跟踪 TPS546D24A 的 AGND 电压、因为它偏离示波器的接地检测。  由于绝对最大额定值相对于 TPS546D24A 的 AGND 引脚电压、因此没有风险。

    当 TPS546D24A 内部的 CLK/DAT 下 拉为"打开"时、可以看到接地噪声内部下拉电阻最大阻小于20Ω、以满足1MHz 类 SMBus 的0.4V @ 20mA 规格。

    ,我还有另一个问题。 如果边缘出现噪声、则会发生非单调问题。 50ns 毛刺滤波能否处理非单调问题?

    是的、50ns 干扰滤波器将处理 CLK 或 DAT 引脚的任何非单调上升/下降。  监控外部引脚电压的内部网需要外部引脚超过转换阈值、并在内部网发生变化之前保持超过50-80ns。  如果外部引脚恢复到其先前状态的时间超过5ns、这个50-80ns 的延迟将被复位。  

    从高空闲状态开始、引脚将忽略之间高电平为5ns 的50ns 低电平流。

    从低电平状态开始、引脚也会忽略50ns 高电平流、两者之间存在5ns 低电平。

    这是为了让 TPS546D24A 忽略其总线上的 I3C 流量。

    [/quote]