This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:我电话11可以拨打#39;无法使用 TPS25750EVM 充电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205486/tps25750evm-i-phone-11-can-t-be-charged-by-tps25750evm

器件型号:TPS25750EVM

您好

我遇到了 TPS25750EVM 的供电问题。 我电话11无法通过 TPS25750EVM 充电、但 Android 手机正常工作。

我无法检测 Type-C 连接器上的电压。 是握手导致的问题还是其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold、您好!

    您能将您的 JSON 文件与二进制文件一起发送给我吗?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我已经上传了它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5758.lowRegion.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../config_5F00_default.zipHi先生,请参阅随附的 json 文件。 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold、您好!

    我将在一周结束前进行查看并提供回复。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnold、您好!  

    对于 Android 设备、我假设这是使用 Type-C 转 Type-C 电缆吗? 您能否检查并确认您是否能够使用此 EVM 为其他设备(例如平板电脑、笔记本电脑、其他支持 PD 且需要更高水平功率的产品)充电?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林