This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQstudio 测试版与 BQstudio 1.3.101中的 OCD 1、2参数单元

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209618/bq76952-ocd-1-2-parameter-unit-in-bqstudio-beta-version-versus-bqstudio-1-3-101

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你好

我们目前使用的是 BQ76952 IC、还有 BQ76952 EVM 评估板。 在评估评估评估评估评估评估评估评估板期间、我们需要使用 BQstudio 测试版、而 OCD1、2的单元位于"2mV"单元
如果我们要将 OCD1限值设置为16A、我们必须在 BQstudio 测试版中写入"8mV"值。 我们在评估期间对其进行验证。
 
但当我们使用 BQstudio 1.3.101 (在我们自己的产品中、使用1m Ω 作为 Rsense)时、OCD1的切断电流是8A、而不是16A。 您能否确认 BQStuido 测试版与 BQstudio 1.3.101之间存在一些差异? 这意味着在  BQstudio 1.3.101中、OCD1、2单元将成为(1mV)单元。

Br

WF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin:

    我们检查了程序版本1.3.101和1.3.111.1、并且没有看到这两个版本之间的差异。 通常、我们建议使用针对最新 bqz 程序的测试版本。 您还可以验证两个不同的用例使用了相同的 bqz 文件。  

    在第二点、在给定值的情况下、它似乎符合正常行为。

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认、我们将从这里开始