This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:具有内置磁性元件的以太网插孔的简单设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS2372, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197959/tps2372-simple-design-with-ethernet-jack-with-built-in-magnetics

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS23758、TPS23753A

您好

我是否使用具有内置磁性元件和 PoE 支持的以太网插孔。

是否有简单的参考设计介绍如何将其连接到 TPS2372? 所需的最少外部组件是多少?

此致

延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI US 今天就在放假期间、如果我们明天回来上班、我们将与您联系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    感谢您与我们联系!

    我查看了 TPS2372/3的参考设计、但它们似乎都具有分立式 PoE 变压器。 我知道吗:

    -您的设计的额定功率

    -如果您允许,我可以 通过电子邮件将您连接到一些以太网插孔制造商。 他们应该让团队仔细检查您的特定要求或进行精心设计

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jens、您好!

    希望一切顺利!

    我想知道您对以下两个问题的回答是否正确:

    -您的设计的额定功率

    -如果您允许,我可以 通过电子邮件将您连接到一些以太网插孔制造商。 他们应该让团队仔细检查您的特定要求或进行精心设计

    此外、如果您已经有以太网插孔器件、 可以查看数据表。

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Diang 的回应。  

    这是在早期阶段、因此我还没有选择任何组件。 请随时与以太网插孔供应商联系。  

    我需要在5伏时稳定地驱动100 -200mA 来驱动我的电路。

    此致

    延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    感谢您的信息!

    您的负载似乎只有约1W (5V、-200 mA)。 为了实现成本效益、TPS2372用于>25.5W (PD 5、6、7、8级)、通常考虑其 passFET 的额定电流很高的应用。  

    可以考虑将 TPS23758用于小于12.95W 的负载功率(PD 0、1、2、3级)、其具有集成式 PD + PWM 控制器+初级侧 FET。 TPS2372仅集成了 PD。 您可以 通过 https://www.ti.com/tool/TPS23758EVM-080查看 TPS23758的评估板、该设计为5V/2.3A。 此外、基于 TPS23753A 的评估板(www.ti.com/.../TPS23753AEVM-001) 也可能适合您的设计。 它使用  MJFR0429、这是一个 具有内置磁性元件的以太网端口。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的光临 、Diang Xing  TPS23753A 看起来是一款非常易用的器件。 我查看了评估板原理图、我认为左边的内容都可以理解。 以太网、变压器、整流器以及 TPS23753APW:

    但我认为 TPS23753APW 右侧的所有这些器件 给我带来了很多困惑、

    尝试了解这方面的真正需求、以及为方便起见刚刚为评估板添加了什么器件。

    我是从 TPS23753APW 中获取某种交流电压还是直流电压?

    我想可能有许多元件用于处理 PoE 或替代电源之间的开关。  

    我可以删除什么,以使它尽可能简单,只需从 PoE 获得电源?

    此致

    延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    感谢您的答复。

    TPS23753A 本身是电源器件接口(具有内置 passFET)+ PWM 控制器+ VC 稳压器。 当 passFET 打开时、您将在 FT-RTN 上获得直流电压 VDD (标准值为37 - 57V)。 然后、下游电路通常是直流/直流转换器、用于在 Vout 处获得隔离式稳压较低电压。   

    正确的是、有一个使用变压器 T1绕组1&2的辅助电源。 用于在 VC 上为栅极驱动和其他电压轨(例如、用于反馈控制的5.1A VB)生成9 - 19V 稳压电压。 必须使 PWM 控制器正常工作。  

    然后、在底部有一个使用误差放大器的反馈控制环路。

    如果 您想 实现具有 隔离功能的5V、-200 mA 输出、则可能需要使用电路中的所有器件(这种情况更为常见)。 如果不需要隔离、则可以使用大容量转换器(这种情况不太常见)、也可以参阅   

    e2e.ti.com/.../2055.PSIL048E1_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、  

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我们已有相当长的一段时间没有收到您的更新。 我现在将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时打开新话题。 谢谢!

    此致、

    帝昂