主题中讨论的其他器件:PMP22301、
您好!
我们基于 PMP22301构建了一个测试试件、用于生成适合电阻负载的24VDC/20W 输出。
我们将设计移到了电路板上、其中 TPS23754将24VDC 提供给四个 LM2596SX 电压稳压器。 24V 电压轨进入这些稳压器的总电流消耗小于0.1A。
每个 LM2596SX 器件在每个 LM2596SX 的输出端都有大约47uF 的输入电容和大约100uF 的输出电容。
我们注意、当 TPS23754向四个 LM2596SX 器件提供24VDC 电压且电容约为160uF 时、会发生以下情况:
1. TPS23754电路会消耗过量电流(> 1A)、而 TPS23754无法正常工作
或
2. TPS23754会烧毁其内部 Gate_1引脚、该引脚表现出<10R 的 GND 短路
或
3. PoE 子系统没有24V 输出、或者输出上有24V 的短暂瞬时脉冲(电流限制?)
我感觉24V 上的额外电容会影响反馈路径的稳定性、导致一些振荡或其他情况。
TI 的任何人能否帮助解决 PMP22301的哪些改进可以 通过24V 输出轨上的大电容来提高我们应用中的器件稳健性?
谢谢!