This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376:电源管理论坛

Guru**** 2509645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200048/tps2376-power-management-forum

器件型号:TPS2376

我想使用 TPS2376设计12V 输出的 PoE 电源器件。

使用 TPS2376是可以做到的吗? 我怎么能做到这一点呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    HPA244EVM 使用 TPS2376、但具有5V/5A 输出。 (https://www.ti.com/tool/TPS2376HEVM)

    您可以考虑将次级侧(包括变压器)更改为12V (例如 www.ti.com/tool/PMP11254)。  如果您需要同步 FET、则可以考虑 www.ti.com/.../PMP8812的次级侧

             ---------------- >        

    如果您有任何其他问题,请免费联系我们:)

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的荣幸!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、如果我更改变压器、初级侧元件的值也会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢您的跟进。

    通常、您无需更改初级侧元件。

    初级侧上有 PRI 和 AUX 绕组。  确保 PRI:AUX 的匝数比相似、则无需更改一次侧分量。

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我们已有相当长的一段时间没有收到您的更新。 我现在将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时打开新话题。 谢谢!

    此致、

    帝昂