This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:非标准适配器

Guru**** 2534800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209433/bq25790-non-standard-adapter

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

1) 1)当 IC 被识别为"非标准适配器-1A、2A、2.1A、2.4A"时、VBUS_STAT_3:0全部为0110。
  在这种情况下、如果要单独确定交流适配器的类型、应该检查什么?

2) 2) 下表中列出的哪一个 IINDPM 与 bqStudio 中的"非合格 Adaper"状态对应?
  是否设置为3A、如"Unknown Adapter (未知适配器)"?

  VBUS_STAT_3:0=1000、这与"未知适配器"相同吗?


此致、
香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    关于1、  如果非标准适配器成功、则输入电流限制寄存器设置为1A、2A、2.1A 或2.4A。

    关于2、不合格适配器意味着没有找到适配器、并且输入电流限制与之前的没有变化。

    此致、

    杰夫