主题中讨论的其他器件: TPS23754
大家好、我目前正在开发一款 PD 器件、使用它的一种潜在选项是使用外部注入器提供24V 无源 POE。 在数据表的"辅助电源 ORing"部分、在第二种情况下允许使用24V 电源、但这适用于所谓的"壁式适配器"。 是否 可以使用无源 PoE 适配器、如说明中所述、将 VSS 切换到 COM

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Nikolay:
感谢您与我们联系!
您应该能够短接绘图电路中的两点、使无源 PoE 注入器的位置与方案2相似。 TPS23750的最大占空比为48.8%。请确保适合变压器绕组匝数比、以确保在最大占空比未关闭时可以获得稳定的输出电压。
您还可以选择 具有 PPD 引脚的 TPS23754/6 PD。 PPD 引脚用于通过低电压无源 PoE 注入器简化设计。

此致、
帝昂