This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:无源 PoE

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209356/tps23750-passive-poe

器件型号:TPS23750
主题中讨论的其他器件: TPS23754

大家好、我目前正在开发一款 PD 器件、使用它的一种潜在选项是使用外部注入器提供24V 无源 POE。 在数据表的"辅助电源 ORing"部分、在第二种情况下允许使用24V 电源、但这适用于所谓的"壁式适配器"。 是否 可以使用无源 PoE 适配器、如说明中所述、将 VSS 切换到 COM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    感谢您与我们联系!

    您应该能够短接绘图电路中的两点、使无源 PoE 注入器的位置与方案2相似。  TPS23750的最大占空比为48.8%。请确保适合变压器绕组匝数比、以确保在最大占空比未关闭时可以获得稳定的输出电压。

    您还可以选择  具有 PPD 引脚的 TPS23754/6 PD。 PPD 引脚用于通过低电压无源 PoE 注入器简化设计。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 非常感谢您的回复、但我不是完全理解在绘图电路中哪两点需要短接。 我在 应用中使用非隔离式5伏2安降压转换器拓扑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说短接 VSS 和 COM 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我对使用 TPS23750PWP 获得7伏输出的可能性有疑问? 是否仅将 SENP 和 SEN 引脚之间的分压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    感谢您的答复!

    如果您要使用低于40V 的 PoE 无源注入器、则需要将 VSS 和 COM (RTN)短接、这在内部是热插拔。

    对于7V 输出、是的、您应该能够调节分压器电阻以获得7V 输出。 SENP - SEN 大约为1.5V。

    此致、

    帝昂