This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23770:在基于 TPS23770PWPR 的设计中请求对变压器 C1174-ALB 的支持。

Guru**** 2814505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209343/tps23770-requesting-support-on-transformer-c1174-alb-in-the-tps23770pwpr-based-design

器件型号:TPS23770

大家好!

我们希望对 C1174-ALB 变压器的驱动器输出做出一些澄清。 我们在与 TPS23770PWPR 配合使用时、在驱动器输出端观察到28V 的电压、在偏置电压下观察到52V。 (PoE 的输入为48V)。

注意:TI 参考设计中推荐了用于 TPS23770PWPR 的变压器 C1174-ALB。

附件是供您参考的设计要点。

正在等待响应。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    感谢您与我们联系!

    抱歉、我不太确定您提到的电压。 您是指以下这些位置中的标记点吗?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的快速响应。

    我们面临的电压问题是变压器 C1174-ALB 的输出引脚1 (偏置电压大约为52V)和引脚7 (驱动电压大约为28V)。  

    附件是变压器部分的较接近接头。

    您需要确认变压器的输出电压是否正确。

    谢谢!

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    感谢您的答复。

    从变压器数据表中可以 看出、输出电压为5V 时、BIAS-RTN 的高电压应为5V * 5 / 2.25 =11.1V、DRI- U19的源电压应为5V * 5 / 3.2 = 7.8V。我觉得变压器的选择很好。

    我想知道您能否在输出侧得到正确的5V 电压吗? 如果可以有5V 输出、则偏置和 AUX 电压可能是测量基准问题。

    如果不是、您能否测量 RTN-RTN VSS 之间的电压以查看内部热插拔是否正确开启?

    此致、

    帝昂