This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:带 USB 和电池的电压尖峰

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208303/bq24072t-voltage-spike-with-usb-and-battery

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件:bq24072

您好!

我使用 bq24072进行电池充电和电源路径管理。 VIN 通过标准手机充电器连接到 USB、BAT 连接到 LiPo 电池。 附加的原理图中显示了配置。

在连接 USB 和电池已连接的情况下、OUT 处有时会出现电压尖峰。 在长期测试中、VOUT 电源路径中的元件发生了灾难性损坏。 损坏涉及会爆炸并导致短路的旁路电容器。 我们假设电压尖峰导致了这种情况。 此外、还附加了出现尖峰时的输出电压波形。 电压不得超过4.3V、但您可以在波形中看到电压短暂上升至6V。

是否有什么想法、为什么有时会发生这种情况、以及如何将其消除/降低到安全水平?

提前感谢。

e2e.ti.com/.../voltage_5F00_spike_5F00_connecting_5F00_usb_5F00_batt_5F00_on.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrianus:

    欢迎使用 E2E!

    您是否有关于电容器额定电压的信息? 看起来输出引脚上的电容最小、我想知道电容降额是否导致等效电容更小。 您是否能够尝试具有10uF 电容的器件?  

    您是否还有关于可以共享的负载的信息?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、这是 bq24072还是 BQ24072T? 在工作单元上、您看到的是充电吗? 我看到原理图针对 bq24072 (非 T 版本)进行了配置。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多亏了、爆炸电容器不是 OUT 引脚的旁路、而是另一个芯片的旁路。 我可以尝试使用10uF、看看会发生什么情况。

    输出连接到电机驱动器和 LDO 、为微控制器供电。 电机驱动器 处于睡眠状态、微控制器处于 空闲状态、基本上没有明显负载。

    我稍后将在完成这些测量后添加它们。

    此致、

    阿德里亚努斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的缺点是、它是非 T 版本。 当我连接两个输入时、它会充电。

    此致、

    阿德里亚努斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrianus:

    无需担心、感谢确认非 T 版本。 应该不会影响您看到的内容。

    稍后在有测量值时我将添加这些测量值。

    非常感谢! 期待您的最新动态。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经更换了电容器并 完成了 测量。 结果几乎相同。 尖峰仍会在 occasionally.e2e.ti.com/.../voltage_5F00_spike_5F00_10uf.pdf 上出现

    此致、

    阿德里亚努斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrianus:

    偶尔仍会出现尖峰

    您偶尔会说、您是指即使在插入 USB 后也是如此吗?  

    Unknown 说:
    VIN 通过标准电话充电器连接到 USB [/报价]

    是否可以尝试使用一些其他 USB 电源?

    您是否能够断开负载并查看其行为是否相同?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您偶尔会说,您是指插入 USB 后也是如此吗?  [/报价]

    这仅会在 USB 连接过程中发生。

    您是否能够断开负载并查看行为是否相同?

    这是一样的。

    是否可以尝试使用其他几个 USB 源?

    我已尝试在 PC 上使用移动电源和 USB。 使用 任一来源时、似乎都没有明显的尖峰。 使用其他手机充电器仍会导致尖峰。

    此致、

    阿德里亚努斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrianus:

    使用其他电话充电器仍会导致峰值。

    这是您在开始使用时使用的手机充电器吗? 您是否知道手机充电器的规格?  

    USB 标准将任何 USB 输出保持在5V +/- 10%、所以我想知道您看到的行为是否源于您使用的手机充电器类型。  

    您是否能够分享您使用的手机充电器类型?

    此致、

    安东尼·范