This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:是否需要 TPS6521902启动脉冲?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209134/tps65219-tps6521902-start-impulse-needed

器件型号:TPS65219

您好!

我要使用 PEMIC 的 TPS6521902变体。 该器件 按照以下配置进行预编程:

  • EN/PB/VSENSE 引脚作为按钮输入
  • MODE/RESET 引脚作为热复位输入

这是否意味着我需要按下按钮来启动上电序列?

 器件数据表中的第7.3.3章说明了冷复位时的行为、而不是热复位时的行为。

此致

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我在第7.4章找到了自己的答案。

    似乎确实需要一个启动脉冲(PowerOnRequest)。

     

    是否有办法对  TPS6521902进行冷复位? 我可以使用 PB 引脚进行此操作吗? 数据表中显示"如果 PB 输入低于配置的 TPB_ON 的 VIL-threshold 低电平、那么加电序列开始。" 当所有电源轨都通电后、该序列是否会再次开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 该 TPS65219 02 型号默认启用 FSD (首次耗材检测)功能。 这意味着、一旦 VSYS 电源高于 POR_Rising 阈值、在第一次上电和 PMIC 从关闭状态转换到激活状态期间将忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态。  启用 FSD 功能时、该按钮是可选的。 如果原理图中未包含按钮、则可以通过一个上拉电阻器将 EN/PB/VSENSE 引脚连接到 VSYS、而不包含外部按钮。

    如果启用了 FSD、则 只有 在触发关闭请求后才需要 EN/PB/VSENSE 引脚来唤醒 PMIC。 例如、如果 PMIC 处于活动状态并且 I2C (I2C_OFF_REQ)触发了关闭请求、则 PMIC 会执行断电序列并转换到初始化状态。 PMIC 保持在初始化状态、直到使用 EN/PB/VSENSE 引脚触发新的开启请求 直到在电源引脚(VSYS)上执行下电上电。  

    关于复位的问题:MODE/RESET 引脚配置为"复位"、可在下降沿触发热复位。 热复位会使 PMIC 电源轨保持开启状态、但会将寄存器设置恢复为默认值。 冷复位会执行断电序列、如果没有故障且 EN/PB/VSENSE 引脚为高电平、则自动执行上电序列。 可以通过向 COOLD_RESET_I2C_CTRL 寄存器字段(I2C)写入0x1来触发冷复位。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。

    所以不可能默认通过外部信号(电压监控器)触发冷复位?

    我可以通过 I2C 更改 WARM_COOLD_RESET_CONFIG 的位。 因此 MODE/RESET 引脚可以触发冷复位。  是否可以将此设置永久存储到 TPS6521902 EEPROM 中? 如何做到这一点?

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    是的、新设置可永久存储在 NVM 存储器中。 写入0xA 到 用户 NVM_CMD 寄存器地址0x34 (USER_NVM_CMD_REG)将当前寄存器设置保存到 PMIC NVM 中、从而使其成为新的默认值。 建议仅在原型设计中对 TPS6521902等预配置可订购产品重新编程。 TI 的客户负责在预编程器件上验证和测试任何 NVM 更改、以确认系统功能。  

    新的寄存器设置存储到 NVM 中后、我们建议 对 PMIC 输入电源(VSYS)进行下电上电、以检查新设置。 如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    布伦达