This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2413:栅极电压观察

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209494/tps2413-gate-voltage-observations

器件型号:TPS2413

我将 TPS2413用于两个电源的 Oring、ORing 控制器的输入电压为12V、栅极电压为23V。 这种行为是否符合预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargava:

    相对于 A 引脚的栅极电压将大约为10、.5V。 如果输入电压或 A 引脚电压为12V、则测得的栅极-GND 电压将为12V + 10.5V = 22.5V。 这是预期行为。