Other Parts Discussed in Thread: LM76003
您好!
我们已在实验室工作台中构建了一个测试装置、使用2个 LM76003 EVM 来验证同步。 外部时钟。 目标是将两个完全相同的转换器(Vin=12V、Vout=5V、负载电阻=3.5欧姆)与外部时钟(500kHz、180deg 异相)同步、以避免拍频并降低输入纹波电流。 基本上设置可以正常工作、但我们在同步方面遇到了一些问题(请参阅下图)。


每个 SYNC 输入都配备了3k3下拉电阻器、以避免 SYNC 输入悬空。
外部时钟为500kHz,5V 高电平(通道1,黄色轨迹)。 房间很干净。 也会捕获开关节点(SW)(通道4、绿色迹线)。 在通道1的上升沿触发。 测量已在无限 persistance 下完成。 以显示抖动。 SW 节点的两个边沿都有抖动、这是我无法预料的!
同步功能运行良好(在400kHz 至600kHz 范围内进行了测试)
此外、与自由运行模式相比(触发更改为通道4上升沿)、同步时 SW 节点上的抖动(绿色迹线)下降沿更高。 这对我来说有点奇怪。 我有以下问题:
- 观察到的 bahawiour 是否正常或至少符合 TI 的预期?
- 在使用同步输入时是否需要考虑任何注意事项?
- 通常情况下、我们是否预计在恒定负载(3.5欧姆)的情况下下降沿会有抖动? 我们甚至在自由运行模式(无 SYNC)下也看到了这种抖动、但与同步模式相比、观察到的抖动大约为1/2到2/3 (大约28ns)。
- 测量输入纹波电流的正确方法是什么? 我们使用了电流钳位、但在自由运行模式和具有180度相位时钟的同步转换器之间没有任何差异。 欢迎提供有关这些测量的任何提示。
提前感谢!
此致、
A·N·