This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:使用 LM5116、输出上的两个 MOSFET 失真

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209297/lm5116-with-lm5116-two-mosfets-on-the-output-are-distorted

器件型号:LM5116

当电路运行时、LM5116和输出端的两个 MOSFET 有时会损坏。 MOSFET 的栅漏极、栅源极和漏源极引脚会短路。 为什么会这样呢? 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图和 PCB 布局以供审核。  

    您的电路板上何时发生了故障? 期间还是在稳态供电一段时间后?

    您能否确认 IC 或电路板上没有可能导致 MOSFET 短路的焊接桥? 听起来 MOSFET 的所有引脚都短路(损坏或焊接)。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 MOSFET 的支腿。 未观察到由于任何焊接而导致的短路。 我分享了上方控制器和 MOSFET 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电流进入限值时、通常会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端的两个 MOSFET 和 LM5116发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么您具有 R59 (将 HO 连接到 SW)和 R60 (将 LO 连接到 GND)? MOSFET 连接的典型原理图如下所示。 因此不需要10k Ω 电阻器。 您是否可以尝试移除 R59/R60并重新测试电路?

    此致

    吉米