This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:需要具有与 TPS7A92相同封装和引脚排列的更高电流版本

Guru**** 2383650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53, TPS7A92, TPS7A94, TPS7A96
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209076/tps7a92-need-higher-current-version-with-same-footprint-and-pinout-as-tps7a92

器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件: TPS7A94TPS7A96、TPS7A53

您好!

我们在项目中使用 TPS7A92。

但在电路板的启动期间、我们得知、我们需要由 TPS7A92供电的 IC 具有更高的电流。

因此、请与我们分享器件型号、 它支持更高的电流、但具有与 TPS7A92相同的尺寸和引脚排列。

谢谢。

拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    您需要多大的电流?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    今年我们将发布 TPS7A96、这是 TPS7A94的2A 版本。  我们可以立即发送样片。  2A 足够吗?  

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我曾与 Stephen 讨论、他认为您指的是 TPS7A94、而不是 TPS7A92。 TPS7A92我们没有 P2P 插件。 听起来您需要进行电路板修订的任何一种方式、因此我建议查看 TPS7A53/4、它们是3A 和4A 器件。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的快速回复。

    实际上、电流消耗仅略高于2A。 现在大约为2.1a。  

    我的问题是:TPS7A92是否能够在更长的时间内处理最大额定值方面略微增加的问题而不会造成任何损坏。 器件现在可以运行。

    谢谢。

    拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lalit、

    TPS7A92可提供2.1A。  直到至少达到2.3A 时才会进入电流限制。  请记住、输出电压在2.1A 时可能会略有下降、如图12所示。  室温下的压降可能在25mV 左右。

    谢谢。

    斯蒂芬