This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:全新设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209362/bq25792-new-design

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在做一个新的 BQ25792设计、它包含 PV 输入和1/2节 LFP 电池。

这是一款大容量远程嵌入式应用、因此我要在充电控制器设计中采用 I2C 接口。 是否可以在没有 EV2300的情况下使用 Battery Management Studio? 我想使用我已经使用的通用 I2C 接口板开始评估您的器件。

2.如果没有,我可以使用 Battery Management Studio 为我的代码生成配置表吗? 如果不是、还有什么工具会为我的应用生成配置表?

3.有关如何进行器件配置的任何其他指导都会有所帮助。 我手头有 BQ25792EVM、不想完全从头开始执行所有配置。

4.是否有任何方式可以直接与应用工程师交谈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lloyd:

    关于1、我认为这样不可行、因为 BQSTUDIO 软件是专门为 EV2300/400编写的。  BQSTUDIO 软件仅执行通用 I2C 读取和写入。  它不能帮助您选择哪些寄存器。  如果 I2C 接口板可以执行读取和写入操作、那么实际上并不需要它。

    关于2和3、请访问 https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=75997c21e9dfc0d54b7f774bfb37e6af796ff293、获取 Linux 驱动程序。  充电器在默认模式下使用默认输入电流限制(如果 EN_ILIM 位= 1、则由 ILIM_HIZ 引脚电阻器钳位)、充电电流、电池稳压电压、预充电和终止电流以及最小系统电压为电池充电。  唯一可能需要更改的另一个寄存器是 VINDPM、这是具有输入电流限制的冗余输入侧保护、可防止充电器崩溃其电源。

    关于4、遗憾的是、直接应用程序支持是为高容量客户保留的。 E2E 是获取问题答案的最佳工具。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。 这是一个很好的开始。 您对隐含的问题"是否真的必须配置所有~60个寄存器"的详细答案非常有帮助。 我只会根据需要使用嵌入式 MCU 来配置和读取状态。

    如果我们使用这款器件、那么高容量意味着什么。

    此致、

    劳埃德