This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610是否会在最大负载电流(最大负载电流)中记录 AOLD 电流?

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209544/bq28z610-bq28z610-will-the-aold-current-be-recorded-in-the-maximum-load-current-max-load-current

器件型号:BQ28Z610

您好  

我有疑问需要您的帮助。

将 AOLD 设置为0xf4、RSNS=0、Rsense 设计为1mΩ(校准后 CC 增益和容量增益均为1.415m Ω)。

过载电流=–27.76mV / 1.415 mΩ= 19.6A、仅当 Current ()> 19.6A 时才会触发安全状态 AOLD。

但当触发安全状态 AOLD 时、发现最大负载电流仅为14A、15A。

正常吗?

 最大 DSG 电流和最大负载 电流有何不同? AOLD Current 将在 Max DSG Current 或 Max Load Current 中更新?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >但当触发安全状态 AOLD 时,发现最大负载电流仅为14A,15A。
    >正常吗?

    这取决于感应电阻器的精度、任何噪声以及电流测量方式。 该监测计使用具有可编程电压阈值的比较器。 如果从电量监测计中读取电流、请确保它不是几秒内的平均电流(这是电量监测计的默认电流测量值)。 此外、监测计针对库仑计数使用250ms 的积分周期、而 AOLD 电路是一个没有求平均值的硬件比较器。

    关于 MaxLoadCurrent:通过 TRM 可得知:"该只读函数会返回一个最大负载条件下的有符号整数值、单位为 mA。 MaxLoadCurrent ()是自适应测量值,最初报告为在初始 Max Load Current 寄存器中编程的最大负载电流。 如果测得的电流大于初始 Max Load Current ,则 MaxLoadCurrent ()更新为新电流。 每当电池在前一次放电至低于50%的 SOC 后充满电时,MaxLoadCurrent ()就会减小至前一个值和初始 Max Load Current 的平均值。 这将防止报告的值保持在异常高的水平"

    MaxDsgCurrent 的使用寿命是监测计一直以来测量的最大电流。