This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如何将校准结果导入到产品中?

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209676/bq27426-how-to-import-the-calibration-result-to-product

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

你好。

我们使用EV2400连接我司的设备,进行了黄金学习,并且在黄金学习前进行了Board Offset和电流,电压的校准。

但导出的黄金学习文件中,未体现出来学习前校准用的数据?或者是我们没找到,请指出下。

如果确实没有的话,我们需要如何做,才能将获取到具体的校准值?

通过什么方法,导入到哪个寄存器中?

我们已使用 EV2400连接到我们的设备、我们已执行黄金级学习、并已在黄金级学习之前校准了电路板失调电压以及电流和电压。

但是、用于学习前校准的数据未反映在导出的黄金学习文件中? 或者我们可能找不到、请指出来。

如果不是、我们需要做什么来获取具体的校准值?

使用什么方法和存储到哪个寄存器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 不包括.gm.fs 文件中的校准。 您可以将 bqStudio 配置为包含校准。 转至 Window->Preferences->Golden Image 并从"要在 GMFS 文件中保留的类名"中删除"Calibration"。