This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:充电期间的 soc 跳跃

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209687/bq27426-soc-jump-during-charging

器件型号:BQ27426

在2℃充电的过程中,soc突然从25 %降到了1 %,请问可能都原因是什么,应该怎么去分析这个问题。谢谢。

在2 ℃ 充电过程中、SOC 从25%突然下降到1%。 可能的原因是什么、我应该如何分析此问题。 谢谢你。

在1℃充电过程中,soc突然从84 %上升到了100 %,RM和FCC也发生了变化。请问可能都原因是什么,应该怎么去分析这个问题。谢谢。

在1 ℃ 充电期间、SOC 从84%突然增加到100%、RM 和 FCC 也改变。 可能的原因以及如何分析此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:我不能说与日志片段。 典型原因是在低温下的低电网点电芯电阻过大。 我需要配置和完整日志文件进行分析。

    #2:这通常是由于电量监测计在开始充电之前高估了 FCC。 检测到充电终止时、监测计会强制 SOC 为100%。 然后、它将记录新的充电终止单元状态、这将导致 FCC 减少、并消除或减少下次充电时的跳跃。 如果条件再次变化(例如、在室温下充电)、则 FCC 将被低估、SOC 将提前100%达到(充电停止之前)、之后 FCC 再次增加。 这在电量监测计中不是一个"错误"、但如果电量监测计无法预测条件发生显著变化(它不知道充电在经过或多或少的电荷后在不同的 DOD 停止、因为它无法预测确切的条件)、则这是正常的行为。