This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:规格检查

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209534/tps51216-spec-check

器件型号:TPS51216

您好

我可以问问 TI TPS51216、其中一个引脚是 VTT、如果这个 IC 用于为 DDR5供电、并且 DDR5不使用 VTT CTRL、这个引脚是否可以悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    如果不需要 VTT、则可以将引脚悬空、TI 建议将 VTT 连接到 VTTSNS 并移除电容器以实现悬空。 如果您不需要 VTT、TI 还强烈建议执行以下措施、并将 VTT 连接到 VTTSNS 并移除电容器:

    • 将 VLDOIN 连接至 VDDQ
    • 将 VTTGND 连接至 GND
    • 选择 模式0或模式1
    • 保持0.22-µF 电容与 VTTREF 相连
    • 具有1-kΩ 电阻的下拉 S3至 GND

    谢谢。
    字段