This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061EVM:睡眠模式中的电流消耗很高?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208799/bq21061evm-current-consumption-in-sleep-mode-is-high

器件型号:BQ21061EVM
主题中讨论的其他器件:BQ21061

您好  

我已按照以下原理图将电池连接到 BQ21061。 我在没有 USB 连接的情况下连接电池时。 默认情况下、BQ21061应处于运输模式、其电流为纳安级。 但是、我得到的电流4.5mA 为1.3V、输出 VCC。 我将电路放在定制 PCB 上、我无法测量电路其余部分上的电流消耗。

当我单击 MR 按钮启动它时、它会下降到大约300uA 的合理水平。 您能说明一下睡眠模式电流太高的可能原因吗?  

我已经在未连接电池的情况下测量了电池端口的电路电阻。 电阻在>200kOhm 范围内。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Szhau、

    为了得到更好的想法,我有几个关于这种情况的问题:

    -您能提供电池电压、PMID 电压、LSLDO 电压、 LP 电压和 VUSB 电压吗?

    -在发生这种情况时,是否有任何其他电源轨连接到电池,或者您的系统上的其他电源轨从 VDD 消耗功率?

    -您可以尝试与设备的 I2C 事务,如果是,它们是成功的事务吗?

    根据 VCC / VDD 的1.3V 电压、似乎器件并未完全处于运输模式、或者电源轨正在通过电路板上的某些电路反向馈、这可能会导致电流消耗增加。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juan

    电池电压为3.8V。

    睡眠模式下工作。  在我的定制电路板上无法测量 PMID=0.28V、LSLDO=0.28V、LP 电压。 VUSB 未接通电源并悬空、然而 VUSB 却接至微控制器的 USB 端口、不知道这是否会产生影响。 值得注意的是,即使没有任何电源连接,VUSB=1.3V (我将检查微控制器发生了什么)。

    没有电源轨连接到电池。 PMID 在无连接的情况下悬空。  LDO 连接到无源电阻式传感器、VDD 连接到许多有源器件、包括微控制器。 我认为睡眠模式应限制这些器件的电流输出。 在这种情况下、为什么这些系统的功耗很重要?

    关于 I2C 连接、我有一个相关的问题。 我只能在将 Vin 连接到 USB 时成功执行 i2c 事务。 当我在没有 VUSB 的情况下连接电池时、我不能在电池工作模式下执行 i2c 事务。 我使用  Bq21061的1.8V 电压(电池工作模式下)为微控制器供电。 表9.5可以清楚地看到、在电池  工作模式下、我可以在电池工作模式下执行 i2c 功能。 请说明我错了哪里。  

    感谢您的帮助

    此致

    赖志豪

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Szhau:

    感谢您提供的背景信息。 我第一个发现这个潜在问题的本能是设备通过某种反向通道从电池汲取电能。 当电池被连接、而没有 VIN 时、我假定电池是系统中唯一的电源。 系统的内部或外部电源是否有任何其他电源?

    VDD 处于1.3V 向我表明、它已启用但消耗了太多的电流、从而导致电压下降(这表明我们未处于运输模式)、或者电压正在通过其中一个连接反馈到该线路 (例如 MCU 或 I2C 线路)。 此外、将 VUSB 设置为1.3V 也使我更加相信、在器件外部的系统中会有某个通道的电流。 这就是为什么我对电池的其他连接或系统内外的其他可能电源感到好奇。

    我很好奇您在 VDD 上的预期负载是多少。 必须确保消耗电流保持在10 mA 电流以下。

    VUSB=1.3V,即使没有任何电源连接(我将检查微控制器发生了什么)。

    当您说没有任何电源连接时、这种情况下是否存在电池?

    我无法在电池激活模式下执行 i2c 事务。

    如您所述、I2C 事务应在电池工作模式下可用。 如果可能、您能否提供这些线路上尝试的 I2C 事务的波形捕获?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳