This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:未连接电池时的 LDO 过流行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209419/bq25120a-ldo-overcurrent-behavior-with-no-battery-connected

器件型号:BQ25120A

您好!

我有一个基于 BQ25120A 的设计、具有由 LDO 输出(3.0V)供电的 SD 卡。 当连接有电池时(即 LDO 输出为稳定的3.0V)、系统按预期工作。 然而、当在未连接电池的情况下运行系统(在 IN 引脚上只有电压电源)时、LDO 输出将在几分钟后突然断开。 Sys 输出始终正常。

我的问题是:

  1. 这可能是 LDO 上的过流事件造成的吗?
  2. 如果是、为什么只有在未连接电池的情况下才会发生此行为?
  3. 是否可以采取任何措施来防止 LDO 关闭?
  4. 是否有办法通过 I2C 读取 LDO 故障状态?

系统规格为:

  • VBAT:3.2-4.2V (单节锂聚合物电池)
  • VIN:5V (连接时)
  • VSYS:3.0V
  • VLDO:3.0V (通过 I2C 切换)
  • 输入电流限制:300mA
  • VINLS 连接到 PMID

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1.这可能是过流、从 LDO 消耗过多电流会导致其崩溃。 如果在发生这种情况时有任何 LDO 波形捕获、这有助于弄清楚正在发生的情况。

    2.这可能是因为电池有时可用于在高耗电期间补充电流至 PMID、我将对此进行进一步扩展。

    3.我们必须了解 LDO 关闭的原因以及可以采取哪些措施来缓解此行为。

    4.无法通过 I2C 接收 LDO 故障状态。

    要了解更多背景信息:

    -您能否提供您的 ICHG 设置以及您的 VIN 源的任何电流限制? 以及在存在电池时测量的 ICHG?

    -您能否在电池存在和不存在时提供 PMID/VINLS 电压?

    -您能在 VINLS 和 VLDO 处提供电容吗?

    -是否有其他设备或线连接到 BAT 引脚/导轨?

    由于 LDO 上的负载在这两种情况之间似乎没有变化、这似乎表明 VIN 无法单独提供足够的电流来将 PMID 保持在使 LDO 保持稳定电压所需的压降电压之上。 当连接电池时、VDPPM 和补充功能将允许从电池中转移电流、甚至从电池中吸收电流、以使 PMID 保持高电平;当电池不存在时、实际上没有其他任何地方可以从中汲取补充电流。 这可以通过捕获 PMID 电压、LDO 电压、BAT 电压、VIN 电压、VIN 电流、 电池存在时的 BAT 电流以及 LDO 负载电流。

    如果这是原因、则可以根据负载分布采取一些措施来缓解该问题、例如增加输入电流限制或 VINLS/VLDO 电容。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳