This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:关于闪存器件

Guru**** 2520730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204220/tps25750evm-regarding-to-the-flashing-device

器件型号:TPS25750EVM

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

客户按下"Flash to Device from Current Configuration"以写入微控制器、但 Erasing EEPROM 条根本不会从0%前进。 对原因有什么想法吗?

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    请确保刷写时电路板有电源、并且串行端口和目标已正确选择。 它应该与以下类似:

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我还看到了 TPS25750DEVM 的类似问题、我还尝试过通过 TP4为电路板供电、  

    端口为 COM3 (Intel)且不可更改、波特率选择115200。

    GUI 版本为7.0.4、安装在桌面上、但不是在线版本。

    与上一问题相同、擦除 EEPROM 为0%且没有进度。

    您能帮助提供一些其他的调试方法、以便我们可以尝试一下吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly 和 Masa-San、

    您是否可以尝试取下 J4跳线、在跳线关断的情况下关闭 J4电源再打开(当 EVM 打开然后关闭时、J4断开连接)、重新连接 J4、然后再次尝试闪烁?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林