This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:PSpice 文件仿真配置文件库困难

Guru**** 2390420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203582/tps272c45-pspice-file-simulation-profile-library-difficulties

器件型号:TPS272C45

难以让从 TI 网站下载的 TPS272C45D testbench 电路无错误运行仿真配置文件。  使用 PSpice for TI 17.4-2022、并包含库路径和文件(正确吗?) 启用"Simulation"。  我应该做什么来运行从 slvmdp8.zip 提取的 testbench ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    除了 zip 文件中包含的库外、您能否包括此附加库并重试仿真?e2e.ti.com/.../3250.nom.lib 

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shreyas、

    我在仿真配置文件中包括了3250.nom.lib 文件、但仍然显示错误消息。  我看到3250.nom.lib 指向一组内置库文件、因此我想我的 PSpice 安装可能会以某种方式损坏。  该项目已取消了优先级、因此我在返回项目时会尝试检查安装。  Tnx 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    谢谢您告诉我们。 如果仍然遇到问题、另一种选择是购买 EVM。 您可以在指定的 TI 销售代表的帮助下申请样片。  您也可以在 TI store 中找到这些资源。

    为了获得最快的支持、当您有更多信息要分享时、也可以在 E2E 上创建新帖子。

    感谢您关注我们的工业高侧开关。

    什雷亚斯