This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:用于 TUSB1046EVM 上 TPS65982的项目文件(.pjt)和二进制文件(.bin)

Guru**** 2693355 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208472/tusb1046evm-project-file-pjt-and-binary-file-bin-for-the-tps65982-on-the-tusb1046evm

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982TPS65987

你(们)好!

正如其他人之前提出的问题、我还需要项目文件来自定义 PD 控制器在 TUSB1046EVM 上的一些设置。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只有 TUSB1046EVM 的二进制文件、这样可行吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、芯片已经刷新并且可以工作了、但是我需要对设置做一些改动、恐怕不起作用。 对不起,我的标题不准确...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeromin、  

    感谢您与我们联系!

    TPS65982为 NRND (不推荐在新型设计中采用)。 我强烈建议在您的设计中使用 TPS65987。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我已经注意到它是 NRND、我将在新设计中使用 TPS65987 、但现在我有一个 TUSB1046评估板、它配备了 TPS65982、 要继续我的测试、我至少需要知道此板上芯片的电流设置是什么、因为在任何地方都没有提到这些设置。 例如、我怀疑设置会实际将电流限制在0.5A、但我不确定。 所以、我要么需要项目文件(TI 的相关人员当然有)、要么需要芯片设置列表。

    谢谢!此致、Jeromin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeromin、

    我理解您的担忧。 遗憾的是、我们没有项目文件。 我正在研究获取芯片设置列表、下周早些时候会与您联系。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Aya