This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:UCC27211ADRMT HO 在 HI 为低电平时不会变为低电平。

Guru**** 2505165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209257/ucc27211-ucc27211adrmt-ho-does-not-go-low-when-hi-is-low

器件型号:UCC27211

您好!

我已经在 TI 为该案例创建了标签、案例号为  CS1647971。 但是支持团队建议我在 E2E 中提交请求单。 那么、这是我的问题  


 我来自马萨诸塞州的一家医疗设备公司。 在系统中大约用了1000个这样的器件、最近我发现芯片 HO 在 HI 为低电平时不会变为低电平。  我对 UCC27211ADRMT 器件有疑问、我们使用该器件已有很长时间、我正尝试在过流触发时通过切断栅极驱动器输入来切断电机的相线。 但当过流触发时、我关闭 LI、HI、但 HO 会非常缓慢地变为低电平。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    感谢您与我们联系并分享原理图! 似乎您已准备好所有必要的组件。

    您是否能够共享波形的屏幕捕获? 具体而言、您可以捕获输入 LI、HI 和输出 LO 以及 HO 吗? 我希望这将使团队更好地了解当前的情况。

    此致!

    亚历克斯 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    此处: 黄色为 HI、深蓝色为 LI、紫色为 HO、青色为 LO。

    当我们将 HI 和 LI 设为低电平时、HO 会非常慢地变为低电平、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    实际上、需要将 HO 输出测量为相对于开关节点(HO-HS)的差分电压。 或者、您可以从 HO 波形中减去开关节点波形、得到相同的结果。 这也有助于解释 HO 波形达到峰值 Vpp = 45.2V、而 LO 达到峰值 Vpp = 13.8V。

     HI 变为低电平时的 HO 下降表明器件正常运行。 HO 上的剩余电压可归因于开关节点。 将 HO 测量值作为以开关节点(HS)为基准的差分电压、而不是以接地为基准、我相信您会看到器件按预期工作。

    此致!

    亚历克斯·韦弗