This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:TPS61040DBVR 的负载电压缩放问题

Guru**** 2535830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209045/tps61040-on-load-voltage-drawdown-problem-of-tps61040dbvr

器件型号:TPS61040

问题说明

输出负载容量不足以

实验仪器

电子负载(IT8510)

设计目标

输入:5V

输出: 8V 0.3A

 

实验数据

1. 测试环境

 

电压(V)

负载电流(A)

芯片温度(℃)

温升(℃)

8.03

0.002

 

 

7.99

0.050

 

 

7.98

0.100

25

3

7.83

0.200

 

 

7.03

0.250

30

8

6.08

0.301

 

 

5.38

0.350

32.4

10.4

4.97

0.4

 

 

 

 

 

负载降压问题

 

原理图:

PCB 放置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    TPS61040的保证峰值电流限制为350mA。 因此、当 Iout 在5V 至8V 应用中超过200mA 左右时、电感器电流已经受到限制。

    这意味着没有足够的输入功率可提供给 Vout。 随着 ILOAD 进一步增加、Vout 将被拉低。

    此致

    雷