This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:PGOOD 引脚不工作

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208368/lm5069-pgood-pin-not-working

器件型号:LM5069

我正在将 LM5069MM-1用于系统中的电源和浪涌控制。

工作电压: 48V 至56V,最大值 电流:30A

控制器的 PGOOD 引脚通过100K 电阻上拉至输出电压。 我将使用此引脚作为微控制器的反馈、

目前、微控制器未从 PGOOD 引脚获得任何反馈。 PGOOD 引脚和 GND 之间的电阻为5 Ω。 但 UVLO 和 OVLO 可以正常工作。

这样做的原因是什么? 这是一个已知问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎来到 E2E Saurav。

    输出电压是否即将出现? 负载是多少?

    此致  

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 Vout 正在工作。 电机驱动器在负载处连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请分享输入电压、输出电压、PGOOD 以及输出电流的原理图和测试波形

    此致  

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_Query_5F00_Schematic.pdf

    您好! 共享原理图。 很快就能共享波形图像。
    (注意:PCB 上未组装电容器 C1)

    请在下面的微控制器侧查找用于读取 PGOOD 引脚(电机-电源- FB)的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET 的栅源之间10k Ω 用作 LM5069的负载。 您能否删除它们、然后进行测试。

    此致、

    勒凯什